This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:一些问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970253/dp83869hm-some-questions

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

客户对 DP83869HM 有几个问题。

1.双电源模式和三电源模式的优缺点是什么?

 DP83869HM 是否支持10Base-T? 当相对的器件仅支持 10Base-T 时、是否存在任何限制?

数据表指定了 MDI 引脚的绝对最大额定值、但我不确定 MDI 引脚的含义。 您能不能说 MDI 引脚是什么意思?
该引脚与 MDIO 似乎不同。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    以下是我对您问题的回答:

    1. 三电源模式的主要优势是功耗更低、而双电源模式的主要优势是仅需要两个电源和更少的电容器(占用的总空间更小)。 我在底部链接了一个应用手册、以 DP83867的功耗差异为例。
    2. DP83869可以支持10Base-T 如果链接伙伴仅支持10Base-T、则不应有任何限制
    3. MDI 引脚是连接到磁性元件和 RJ45连接器的差分发送和接收信号。 这些引脚包括引脚1、2、4、5、7、 8、10、11。

    https://www.ti.com/lit/an/snla241/snla241.pdf?ts=1610491137884&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867IR

    此致、

    Adrian Kam