This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:U-Boot 驱动程序

Guru**** 2748245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970190/dp83826i-u-boot-driver

器件型号:DP83826I

大家好、

 我们是否有适用于 DP83826的 U-boot 驱动程序? 如果是、我们可以从何处下载该驱动程序?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们没有用于 DP83826的 u-boot 驱动程序。 DP83826 u-boot 实现方案使用通用 PHY u-boot 框架、仅注册 PHY 的 uid 和名称。 回调是对 genphy_*基本调用的。 您需要在配置文件中启用 CONFIG_PHY_TI_generic 以注册名称。 否则、PHY 将按名称显示为 Generic。

    此致、

    Adrian Kam