This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S017:ESD 保护 VCC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017, ESD122, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970302/tpd2s017-esd-protection-vcc

器件型号:TPD2S017
主题中讨论的其他器件: ESD122TVS0500

您好!

对于超低功耗3V3器件、我需要一些保护-通常没有连接 USB 电缆、但用户需要连接一根电缆来更新 MCU 或下载数据。

就泄漏等而言、该 TPD2S017是否适合低功耗运行(据说通常未连接电缆)

我是否需要将此芯片的 VCC 连接到 MCU 的 VUSB 或3V3 VCC? 还是可以在 PDF 中以光学形式书写时保持打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您确实需要在该芯片上集成 EMI 滤波器、否则我将使用 Vrwm 更低的器件来提高性能和保护。 对于3.3V USB 2.0数据线、我建议使用 ESD122。 该器件的 Vrwm 为3.6V、远接近于您的工作电压。 但是、如果您还想保护 VBUS 线路、我建议使用 TVS0500浪涌保护器件。 这是5V Vrwm 部件、因为待机 VBUS 电压为5V

    如果您需要对此进行任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的回复。 我不确定、因为我没有足够的 USB 电路经验、但您的 ESD122可以满足我的要求。  我的应用不一定需要 VBUS。

    我还有一个与输入保护相关的问题。 我的 MCU 有一个连接到集电极开路输出的输入引脚。 输入激活了内部上拉电阻。 您能为我推荐一款采用 TI 器件的保护电路吗? 开路集电极输出和 MCU 输入之间的导线约为2m。 由于所有器件都由电池供电、因此需要低泄漏电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否只是在输入和输出引脚上寻找 ESD/TVS 保护、或者您是否还需要其他东西?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD / TVS 保护

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、这里有一些问题可以帮助我缩小建议范围:

    • 您保护的线路的正常工作电压是多少?
    • 您希望保护多少条线路?
    • 这些线路上的信号是否会在正负电压之间振荡?
    • 您需要的最大电容是多少?

    此致、

    Matt Smith