This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:在 U-boot 中启用对 DP83822 ETH PHY 的支持

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969671/dp83822h-enable-support-for-dp83822-eth-phy-in-u-boot

器件型号:DP83822H

大家好、

我正在尝试在 u-Boot 中启用对 TI DP83822以太网 PHY 的支持、但我找不到此 ETH PHY 的官方器件树绑定文档。
如果您可以共享在 u-boot 中启用 DP83822 ETH PHY 的步骤/文档、这将非常有帮助。

如果您有参考/示例 DT 代码、请务必共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    让我在内部与我的团队核实一下、明天我将返回给大家、并回答我们是否在 u-boot 中支持 DP83822。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    u-boot 中的 DP83822没有器件树绑定。 DP83822 u-boot 实现方案使用通用 PHY u-boot 框架、仅注册 PHY 的 uid 和名称。 回调是对 genphy_*基本调用的。 您需要在配置文件中启用 CONFIG_PHY_TI_generic 以注册名称。 否则、PHY 将按名称显示为 Generic。

    此致、

    Adrian Kam