This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:GPIO 控制模式不工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970308/tusb1146evm-gpio-control-mode-not-working

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好!

开箱即用、I²C 控制模式(JMP24 pos 1-2和 JMP4 pos 2-3)正常工作。  我通过 EVM 在显示器上获得视频源。

但是、GPIO 控制模式(JMP24 pos 2-3和 JMP4 pos 1-2)不起作用。

我缺少什么吗? 是否有任何线索可以检查 GPIO 模式的工作情况?

此致、

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 项目文件中存在错误。

    需要交换 GPIO1和 GPIO2映射事件以匹配 TPS65987D 数据表中的表14。

    我换用并重新刷新了 EVM。  GPIO 模式现在起作用!

    也许您应该发布一个新的 EVM 二进制文件...