This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:电源问题

Guru**** 2928920 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL1113, TIOL1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970142/tiol111-power-issue

器件型号:TIOL111

大家好、

当我们在设计中使用 TIOL111DMWT 时、我们能够在单独提供24V 电压时在3V3平面中看到1V 电压、而在单独提供3V3时在24V 平面中看到1V 电压。

造成这种问题的原因是什么? 和解决方案?

CAD 是根据数据表中给出的说明执行的。 我们非常确信该 IC 仅会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    TIOL111有两个电源引脚、可按任何顺序供电、但这两个电源引脚都需要存在才能正常运行。 如果两个电源都未正确供电、则此器件存在已知行为。

    TIOL111有三个版本、其中两个版本输出内部 LDO 电压、另一个版本使用 VCC_IN 引脚上的外部供电电压。  除了在使用 LDO 以及如何通过上拉电阻器等引用某些内部信号之外、所有这三个器件的核心设计基本上是相同的  问题出在器件如何确定其版本以及是启用内部 LDO 还是在 VCC_IN 引脚上使用外部电压。

    TIOL111 (非 LDO)版本的器件在 VCC_IN 引脚和版本选择节点之间具有内部连接。  如果器件检测到此节点上的电压、则会禁用 LDO 并使用 VCC_IN 引脚上的外部电压。

    TIOL1113和 TIOL1115版本没有与版本选择节点的连接、因为 VCC_IN 现在是内部 LDO 电压的输出。  因此、数字内核会将此版本节点视为悬空并启用 LDO。

    当 TIOL111 VCC_IN 引脚在 VCC 上电时保持断电状态、器件将不会检测内部版本节点上的电压、并像 TIOL1113/5器件一样启用 LDO。  当 LDO 上电时、使能信号将变为低电平、并使 LDO 使能信号在 ON 和 OFF 之间振荡、直到施加 VCC_IN 电压。  由于 TIOL111版本不打算使用内部 LDO、因此内部电源通过这些不同的上拉电阻器供电、振荡频率将取决于 VCC_IN 引脚上的负载电容。  改变电容将改变 RC 常数。  如果您向 VCC_IN 引脚添加更多电容、则充电时间会更长、因此内部电压阈值需要更长的时间才能交叉、从而导致更慢的振荡。  使用示波器观察此引脚将显示类似于锯齿的波形。  如果使用电压表进行测量、则返回电压的平均值、读数接近您报告的1V。

    TIOL111不用于一次只有一个电源处于活动状态的应用、因此它假定两个电源都将在短时间内提供并处于活动状态。  提供这些器件的确切时序并不重要、因为一旦向 VCC_IN 引脚提供电压、内部 LDO 将被禁用。

    在这种情况下、VCC_IN 引脚上的电压阈值输出在禁用前不应超过3.46V、因为这是最大3.3V LDO 输出电压。  但是、一旦禁用、电压将下降、直至电压大约为1.1V、这是下限阈值、并且 LDO 将再次启用。  遗憾的是、在器件的当前版本中无法禁用此功能。  添加电容会减慢该振荡、直到可以提供 VCC_IN、否则您可以始终使用器件的 LDO 版本来确保在 VCC 受电时始终为该电源轨供电。  这可以独立于您在电路板其余部分使用的3.3V 或5V 电源轨之外使用。

    我希望这能解释您所看到的情况。

    这在器件的下一个版本中进行了更正、但解决方案是确保两个电源都正确地提供给器件、并且其中一个电源不会悬空。

    此致、

    Jonathan