This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410 0X01寄存器

Guru**** 2510265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970296/ds160pr410-ds160pr410-0x01register

器件型号:DS160PR410

大家好、

您能否分享更多有关0x01 寄存器含义的详细信息? 它是否表示 RX 检测 状态(1 被检测到、0未 被检测到)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、您的理解是正确的。 "1"表示检测到 RX。  

    请注意、RX 检测状态已锁存。 这意味着-例如-如果检测到 RX (状态被锁存)、然后未检测到(RX 端接消失)。 那么 、在此时、如果我们读取该寄存器、我们会看到该位被置位。 要重新启动 RX 检测电路、我们需要使用寄存器0x0D[3]。 这将触发 RX 检测过程。

    此致、Nasser