This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CTLE 的频率特性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970042/ds250df230-frequency-characteristic-of-ctle

器件型号:DS250DF230

您好:


我在 设计中使用的 DS250DF230的速率为10.3125Gbps。

我想 手动设置 EQ 值(即无自适应模式)。


数据表表明 、组合均衡在12.9GHz 时支持35dB 通道损耗。
请告诉我在5GHz 时 CTLE 的频率特征是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于最高 DS250DF230 Rx CTLE 设置、5GHz 时的升压大约为7dB。 重定时器 Rx DFE 可提供5dB 以上 的额外升压。  此外、TX FIR 抽头可以提供大约8-10dB 的额外升压。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师