This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品 ID

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970282/product-id

器件型号:TUSB8020B

在我们的其中一个设计中、我们使用 TUSB8020B、并为 USB3连接创建了生产测试。 我们在此测试中检查产品 ID。 在上一次生产时、ID 为0x8025、如数据表中所述。 现在、我们从实际生产中获取了器件、并且产品 ID 已从0x8025更改为0x8027、因此我们的测试失败。

我在数据表中找不到生产 ID 0x8027。

0x8027是否也是此器件的有效产品 ID? 或者这是不同的器件吗?

产品 ID 将来是否会再次更改?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    TUSB8020B PID 将报告为8025和8027、具体取决于产品 ID 是通过 USB 2.0还是 USB 3.0读回。  每个总线都有一个单独的集线器实例、它们需要具有不同的产品 ID。  您的测试看起来可能是通过 USB 2.0而不是 USB 3.0读回的。

    从 TUSB8020B 数据表中:

    产品 ID LSB。 由 TI 分配并在 SuperSpeed 器件描述符中报告的产品 ID 的最低有效字节。 该寄存器的默认值为25h、代表 TI 分配的超高速产品 ID 的 LSB。 USB 2.0设备描述符中报告的值是该寄存器在 XOR 位上以00000010b 表示的值。 该值可能会被覆盖以指示客户产品 ID。 除非 OTP ROM VID 和 OTP ROM PID 值不为零、否则该域是读取/写入的。 如果两个值都不为零、那么读取该寄存器时的值应反映 OTP ROM 的值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    JMMN