This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:如果 PC 处于睡眠模式、如何节省 TUSB564功耗?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968969/tusb564-how-to-save-tusb564-power-consumption-if-pc-is-in-sleep-mode

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好、先生、

我的客户应用是 带电池的 DP UFP 器件(无 USB3)。 当 PC 处于睡眠模式时、TUSB564仍在全功率下工作。 有用于节能的 AUX 监测功能。 由于下面数据表中的说明、他们不知道是否可以启用此功能。

启用 TUSB564的 AUX 监听功能后,DisplayPort 定义的同步
必须接收标准、AUX 监测功能才能正常工作。 AUX 写入
面板的 DPCD 地址0x00600和0x00101应导致 SET_POWER_STATE
和 TUSB564偏移量0x12处的 lane 和 count_set 字段设置为适当的值
值。 如果未正确设置这些字段、则传入 AUX 可能不兼容。 如果
这时、最好通过设置来禁用 AUX 监测
偏移量0x13处的 AUX_snoop_disable 字段。

如果客户启用了 AUX 监测功能、是否有任何信息可帮助他们进行风险评估?

是否有其他建议可在外部 DP 源处于睡眠模式时帮助 TUSB564省电?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 TUSB564、默认情况下启用 AUX 侦听、但可以通过更改 AUX_snoop_disable 来禁用 AUX 侦听。 定标器或 PD 控制器是否通过 I2C 更改此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    在 GPIO 模式下、您可以选择同时将 CTL0和 CTL1引脚驱动为低电平以实现关断模式。

    在 I2C 模式下、您还可以选择将 CTL0和 CTL1位设置为0、或禁用 AUX 监测、然后手动禁用每个 DP 信道以实现低功耗状态。

    如果启用了 AUX 监测、则会根据对源设备和接收设备之间 AUX 总线的监测自动实现断电状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    此处的 PC 是指外部 DP 源、以防您感到困惑。  

    是的、我们知道如何启用和禁用 snoop 模式。 从数据表中的注释可以看出、我的客户在启用嗅探模式时感到有风险。 是否有任何信息可帮助评估 snoop 模式的兼容性问题?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    明白了。 我们使用 i2c 模式。 只是我们不知道 PC 何时进入睡眠模式。 因此、我们无法手动禁用 DP。 还有其他节能方法吗?

    每个人都如何处理功耗情况? 始终使用全功率模式?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    如果标量是控制 TUSB564的 I2C 主设备。 标量将知道 PC 已通过 AUX 通信进入睡眠模式 、然后标量可以 通过 I2C 总线将 TUSB564编程为低功耗模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TUSB564由 TPS65987 I2C 事件控制。 标量是否可以通过 i2c 控制 TUSB564至 TPS65987?

    当 TUSB564处于低功耗模式时、AUX 总线关闭、对吧? 当 PC 处于唤醒状态时、标量如何知道?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    您可以将标量、TPS65987和 TUSB564放置在同一 I2C 总线上。 但在本例中、标量必须是 I2C 主端口、TPS65987和 TSB564必须是 I2C 次级端口。

    我建议仅禁用 DP 信道、但仍保持 AUX/SBU 开关处于活动状态。 因此、当 PC 唤醒时、标量可以重新启用通道、并在 AUX 总线上再次启动 DPCD 通信。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

           考虑 DP 流量、我担心通道和 AUX 的序列。

           当 PC 唤醒时、它将开始通过 AUX 与监视器握手、因此该流程应:

    1. PC 唤醒并启动 AUX 通信。
    2. 分频器通过 I2C 启用 DP 信道
    3. 通过 AUX 和 DP 信道进行 PC 启动 DP 链路训练

    如果源比我们的响应快、则步骤3将提前、然后步骤2。

    它可能会导致兼容性问题、我对吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    在第2步和第3步之间、标量可以阻止将 HPD 置为有效、直到完成 I2C 配置、然后将 HPD 驱动为高电平。 拉电流器件在从灌电流侧看到 HPD 为高电平之前不会启动链路训练。

    谢谢

    David