This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链接错误

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968448/dp83869hm-link-error

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户正在评估 DP83869HM、在该评估中、他们看到1000BaseT 链路连接错误。
错误率为2/85、它看起来 TD_X_B 引脚存在一些问题。

100BaseTX 连接:连接 Link 需要一点时间
1000BaseT 连接:未建立链路

当他们使用 TestMode1的测试装置获取1000BaseT 波形时、piarB (TD_P_B/ TD_M_B)波形与其他对不同。(请参阅附件)
关于"引脚- GND 电阻值"、
> TD_M_B - GND:15Ω Ω
> TD_P_B - GND:5.3kΩ Ω
>~6kΩ 引脚- GND:5.6 μ A


我在随附的 pptx 中进行了总结、但这里有一个问题
-您是否有任何 DP83869HM 行为如 上/连接无故障的经验?
-在 客户案例中、TD_X_B 似乎存在一些麻烦、但与其他 TD_X_A/C/D 相比、TD_X_B 是否具有任何特殊功能?

此外、它们看到的链路脉冲电压低于正常脉冲电压。
低链路脉冲电压是否建立了正常的链路行为?

e2e.ti.com/.../DP83869HM_5F00_question.pptx

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能否专门为此应用共享 MDI 引脚的原理图和布局? 我之前没有看到过此故障特征、我想验证通道 B 的布局是否已完成、以避免残桩或阻抗不匹配。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    原理图/布局包括客户机密信息、因此我将通过电子邮件将其发送给您。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的、我将继续离线支持这个。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我已发送电子邮件、请离线通话。

    此致、

    Kai