This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800 P2P 器件、但不需要阳极上拉电阻器

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970074/tca9800-tca9800-p2p-device-but-no-need-aside-pull-up-resistors

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9406

大家好、

我的客户 现在正在使用 TCA9800、我们想检查是否有 P2P 设备作为 TCA9800 、但不需要 A 侧和 B 侧上拉 电阻器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406是两侧唯一一款具有集成上拉电阻的器件、引脚不兼容。