This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:通过 PS GTR 上的 SGMII 将 DP83867连接到 Zynq UltraScale+

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969650/dp83867cs-dp83867-to-zynq-ultrascale-via-sgmii-on-ps-gtr

器件型号:DP83867CS

尊敬的 E2E 论坛:

我想将 DP83867 PHY 与通过 SGMII 连接的 Zynq UltraScale+搭配使用。 在 Zynq 端、我想使用连接到 PS 的 GTR 接口。

我正在寻找适合这种设置的参考设计、但到目前为止还没有成功。

我只能找到 Xilinx 常见问题解答、即没有可用的参考设计: https://www.xilinx.com/support/answers/66592.html

提前感谢您、此致

Eyke