This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有串行器的 LVDS 收发器/发送器、用于28位并行视频输出

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B-Q1, DS90C385A, DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969104/lvds-transceiver-transmitter-with-serializer-for-28bit-parallel-video-out

器件型号:SN65LVDS93B-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90C385ADS90C387A

您好!

我需要帮助来选择具有串行器的 LVDS 收发器/发送器。

规格:

  • 需要从 CPU 的并行视频输出中获取大约75MHz 的28位数据、并对4个 LVDS +差分时钟信号进行串行化、以便通过电缆发送到 LCD 显示屏。  工作温度范围必须至少为-30至+80°C
  • 便宜

SN65LVDS93B-Q1是唯一的选择、还是我们有其他适合此应用的组件?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    很遗憾、我无法向您提供有关定价的信息。 此器件应能正常运行 SN65LVDS93B-Q1。您也可以在下面查看此器件、但它们是24位器件。

    DS90C385A

    DS90C387A

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您的应用对显示颜色深度有何要求?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我在私人电子邮件中回复了您、谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我将检查您的电子邮件、并关闭此主题。

    Aaron