This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:信号转换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS387, DS90C031B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968339/sn65lvds387-signal-convert

器件型号:SN65LVDS387
主题中讨论的其他器件: DS90C031B

您好、先生、

客户打算购买 SN65LVDS387
我想问、它还会将 TTL5v 转换为 LVDS 2.5。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    DS90C031B 将5V TTL 转换为 LVDS。 不过、您需要澄清"2.5V LVDS"的含义、因为 LVDS 具有1.2V 共模和350mV 摆幅的标准输出。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我想问我需要 LVDS_25标准(FPGA 中定义的方式)
    我必须将此数据发送到偏置电压为2.5V 的 FPGA 组。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您只需检查共模电压和差分电压是否兼容即可。

    此致、

    I.K.