This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:额定电流

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969968/tpd4e001-current-rating

器件型号:TPD4E001

大家好、

 

我的客户在其某些设计中使用 TPD4E001。  他们希望使用其二极管阵列来钳制电压电平。 它能否安全地连续承载10mA 电流?  数据表确实针对该电平进行了压降测试、但不会说明这是否允许。

例如、它们可能会将5V IO 钳位到3.3V、因此可以将其直接馈入 FPGA。 它们会在 IO 和钳位之间放置一个10K 电阻器。 因此、在这种情况下、1.7V/10K = 170uA 会流入二极管。

 

此致、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我不建议您的客户为此使用此器件。 该器件旨在处理 ESD 和浪涌事件、这些事件的持续时间分别为100ns 和20us。 使恒定电流流过反向偏置二极管可能会导致器件烧毁。  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢你。 然后、我会建议客户使用电压转换器。

    此致、

    康妮