This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:EN 处于高电平时切换?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969929/tios101-toggle-in-with-en-high

器件型号:TIOS101

如果 TIOS101通电、EN =高电平、并且我切换至、由于高侧和低侧开关瞬时都为"开"、我是否应该对电源轨产生瞬时"短"?  或者是否有内部交叉保护(延迟)?

如果有、我想我需要设置 EN=LOW、然后切换到、然后再次设置 EN=HIGH?

但我想确切地知道预期是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    TIOS101控制块无错误地处理转换。  低侧和高侧开关不应发生瞬时短路、两者之间的连接应在另一端连接之前断开。

    您所描述的模式是数据表第8.4.3节中概述的称为"推挽模式"的有效运行模式、遵循表6中的逻辑。

    在更改 IN 引脚状态之前和之后、您无需切换 EN 引脚、只需将 EN 引脚保持在高电平并调整 IN 引脚即可在高侧和低侧开关状态之间切换。

    此致、

    Jonathan