This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:此运算放大器的输入为32V

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969942/sn65hvd10-32v-on-inputs-to-this-opamp

器件型号:SN65HVD10

我对 SN65HVD10D 运算放大器上的输入保护有疑问。 我们经历了一个事件、其中输入电压(D 和 DE)为32V、时间未知、但很短。 该运算放大器由具有1A OCP 设置的电源供电、在这种情况下、还存在对 GND 的硬短路。 大概是在 SN65HVD10D 上的输入以32V 的电压上电之前触发了1A OCP 并且电源关闭。 该运算放大器上是否存在数据表中未列出的输入保护? 输入端是否有 ESD 二极管可在过压事件中帮助灌入电流、如上所述? 这些输入上的高电压会产生什么影响? 感谢并感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定什么 是对 GND 短路。 它是 SN65HVD10的引脚吗? 另一个问题是  、32V 在 D/DE 引脚上的时长。 这些数字引脚的额定保护电压为4kV HBM 和1kV CDM 。 根据瞬态事件的不同、内部 ESD 可能会由6.5V 以上的任何电压触发。

    此致、

    Hao