This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:电缆连接

Guru**** 2931270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, PMP4496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969890/tusb320lai-cable-connections

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: PMP4496

大家好、  

我使用的是移动电源参考设计"TI 参考设计 PMP4496"中包含的 TUSB320LAI

当我的移动电源用作电流源时、我应该如何连接 CC1和 CC2 (上拉和下拉电阻)、在移动电源的电缆 DPF 两端以及负载的 UPF 中。

谢谢你

克劳迪奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1/CC2连接到 Type_c 连接器、用作 DFP 时打开上拉电阻、用作 UFP 时打开下拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    为了使 TUSB320LAI 检测到一个连接的 UFP、必须在 CC1或 CC2上检测一个 Rd (5.1k)下拉电阻器。