This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969780/tca9539-tca9539-problem

器件型号:TCA9539

你(们)好

我的客户需要一些帮助:

我们使用 TI-TCA9539作为 I2C 至 GPIO 扩展器解决方案。
说明中说、只要输入端口状态发生变化、TCA9539就会生成到主芯片的中断输出。
这是否意味着任何输入(从 P00-P07;P10-P17)在任何 IO 引脚的任何语句发生变化时随时生成到主芯片的中断输出?

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.3节指出:

    输入模式中端口输入的任何上升沿或下降沿都会生成中断[…] 配置为输出的引脚不能导致中断。