This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:SN65DSI86

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969693/ds90ub940-q1-sn65dsi86

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI86

大家好、

我们的客户使用 DS90UB940-Q1将 FPD-Link III 转换为 MIPI CSI-2格式。

但他们希望将 MIPI CSI-2转换为 eDP 格式。

SN65DSI86能否实现此功能?  (SN65DSI86:MIPIRegisteredDSI 转 eDPTm桥接器)

或者需要先将 MIPI CSI 转换为 MIPI DSI、然后将 MIPI DSI 转换 eDP

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soar、

    MIPI CSI-2和 MIPI DSI 是不同的。 您需要先转换为 MIPI DSI、然后才能使用该器件!

    您可以通过电子邮件与我联系以获得其他建议!