This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:不带微控制器的媒体转换器?

Guru**** 2749255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83TC811R-Q1, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969431/dp83tc811r-q1-media-converter-without-microcontroller

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83822HFDP83TC811EVMDP83TC811

您好!

我在100Base-TX 到100Base-T1的`m 转换器上工作、反之亦然。 我´m 使用 DP83822HF 和 DP83TC811R-Q1。

我已经找到 了 DP83TC811EVM 并浏览了原理图。  

我的问题:是否可以在不使用微控制器的情况下设计工作介质转换器?

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    是的、您可以将 DP83822和 DP83TC811结合使用、通过将每个器件捆绑到所需的模式来进行介质转换。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    但我对这个线程还有另一个问题。  

    使用微控制器设计这样的介质转换器而不是将其捆绑到所需的模式是否有任何优势?

    此致、

    Jonas