This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:设计审查

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968286/tusb4041i-q1-design-review

器件型号:TUSB4041I-Q1

您好!

请使用 TUSB4041IPAPRQ1查看随附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../7115.TUSB4041IPAPRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用其中的 TUSB4041IPAPRQ1开发一个项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../TUSB4041IPAPRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快进行审核并发表意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    这种分层集线器设计看起来是嵌入式应用的一部分、没有暴露的标准 USB 端口、因此无需使用端口电源开关。  是这样吗?

    请注意、USB_VBUS 输入是一个检测输入、只有当有源上行连接到集线器时、才应该为高电平、因为将其直接连接到电源轨可能会存在互操作性问题。  两个问题是在主机未激活或未通电时将 USB_VBUS 设置为高电平、并在复位期间将 USB_VBUS 保持为高电平(GRSTz)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    为了符合 USB 规范、集线器应始终实现过流报告、FULLPWRMGMTz 应设置为高电平以指示端口电源开关未启用、并且任何永久连接的端口应标记为使用 EEPROM 或 SMBus 不可拆卸。  如果这是一个嵌入式应用程序、不需要获取 USB 标识、则在功能上不需要这些应用程序。

    请注意、USB_VBUS 是一个检测输入、只有在有源上行连接可用时才应为高电平。  将其直接连接到电源轨可能会导致互操作性问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    仅 当主机处于活动状态或受电时、电源 V_Hub0_3P3才为高电平。 在顶部实现的 MOSFET 逻辑就是为了这个目的。

     复位期间 USB_VBUS 上存在高电平信号的问题是什么?

    我们没有为复位引脚 GRSTZ 提供外部控制。

    如何实现过流报告?

    连接到下行数据流的器件是固定的、但是否需要使用 EEPROM 或 SMBus 将其标记为不可移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    MOSFET 逻辑似乎确保了正确的上电排序、它是否还确保仅在主机处于活动状态或受电时电源为高电平?

    如果这是不需要 USB 标识的嵌入式系统、则不需要过流报告。  过流事件通常会报告给来自外露端口下行端口电源开关的集线器 OVRCURRz 输入。

    对于集线器功能、如果端口被标记为可拆卸或不可拆卸、则行为没有差别、这只是 USB-IF 合规性要求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimm:

    在本例中、我是否可以将引脚 FULLPWRMGMTZ 拉至高电平并保持剩余部分不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、功能正常。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JMMN