This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046:unknow USB 器件(器件描述符失败)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969597/tusb2046b-tusb2046-unknow-usb-device-device-descriptor-failed

器件型号:TUSB2046B

您好!

我们使用 TUSB2046设计了一个 USB 集线器。 当我将设备连接到计算机时,它显示设备描述符失败。  

晶振:ABL-6.00MHZ-B2
上电复位 IC:MAX821-->设置为1ms

电路原理图供您参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查时钟是否正在启动以及上行端口的 DP 和 DM 上的电平是多少?

    此致、

    JMMN