This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:EVM 原理图

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968612/tps25750evm-evm-schematics

器件型号:TPS25750EVM

您好!

您是否有 TPS25750EVM 原理图、 TPS25750EVM 用户指南中的原理图不清楚。

谢谢。

BR。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    用户指南是我们提供的唯一原理图格式。  它是我们内部 Altium 原理图的100%。

    您有哪些具体问题、也许我可以提供一些澄清。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果您需要有关此问题的更多支持、请告诉我

    卡盘