This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:借助 TDP158帮助确认原理图

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969366/tdp158-help-to-confirm-the-schematic-with-tdp158

器件型号:TDP158

大家好、

我有一位客户、这是他们第一次使用 TDP158、因为他们遵循了数据表、但他们仍然希望从 TI BU 获得确认、请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 OE 引脚上的下拉电容器从0.1uF 更改为0.22uF。

    SDA_SNK 和 SCL_SNK 必须上拉至5V、而不是3.3V

    3.源是否支持 DDC 时钟扩展? 如果没有、请在原理图中实施 DDC snoop 选项。

    谢谢

    David