This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:是否可以暂停 PIN13?

Guru**** 2881110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969376/thvd1452-can-pin13-be-suspended

器件型号:THVD1452

您好!

如果客户让 PIN13悬空该怎么办?  竞争器件的 P13为 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    这些引脚在内部连接、因此如果其中一个引脚连接到 Vcc、则不会出现任何问题。 通常通过、最好将两个引脚连接到 Vcc (通过每个引脚的电流更小)。 如果可能进行设计更改、我建议将两个引脚连接到 Vcc。 如果将另一个具有 NC 的引脚焊接到位、则这应该没有影响。  

    此致、
    Eric Schott