This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:将差分信号转换为不同的逻辑状态

Guru**** 2914330 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969503/am26ls32ac-converts-the-differential-signal-to-a-different-logic-state-or-not

器件型号:AM26LS32AC

大家好、

第8.4节的表1显示了 当 VIT–≤VID≤VIT+不确定时、AM26LS32AC 的输出 Y。 客户想知道器件是否将差分信号转换为不同的逻辑状态。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    差分线路接收器被设计成在其 A 和 B 引脚上接收一个差分信号并在其 Y 引脚上输出一个相应的数字状态。 表1显示了此操作的逻辑-如果 A 端子上的电压大于 B 端子上的电压正向输入阈值,则相应接收器的输出将为高电平(VA - VB >= VIT+: Y = H)。 如果 A 端子上的电压低于 B 端子上的电压负向输入阈值、则相应接收器的输出将为低电平(VA - VB >= VIT-:Y = L)。 虽然差分信号 A 和 B 之间的差值介于这两个阈值之间、但输出 Y 是不确定的、因为这两个条件都不能满足。 但是、许多现代 RS-485收发器、包括 AM26LS32AC、都具有失效防护功能、可在输入断开时将输出保持在已知状态。 实际上、这意味着当 A 和 B 之间的电压差非常小时、输出 Y 将保持高电平。  

    请告诉我这是否能回答您的问题、或者我是否能澄清其他问题。  

    此致、
    Eric Schott