This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969378/tusb1044-tusb1044

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB544

你(们)好,先生

我们希望在 PCB 上将 TUSB544替换为 TUSB1044。

它们     是否引脚对引脚兼容?

2.     我们可以使用 TUSB1044的原始 TUSB544驱动程序和软件设置吗?

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是引脚对引脚的。

    如果仍为5Gbps,则设置应相同。 如果是10Gbps、则需要更改设置