This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:了解 TPD3S714-Q1

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1, TPD3S713-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969295/tpd3s714-q1-inquire-about-tpd3s714-q1

器件型号:TPD3S714-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD3S713-Q1

大家好、

如果不需要 VBUS 保护、我们是否可以将 VBUS 和 VBUS_SYS 引脚悬空? 或者您是否推荐其他没有 VBUS 保护的 TI 芯片?

2.对于我们的应用,我们希望我们不需要软件来控制它。 我们能否直接将 EN 连接到高电平并忽略 FLT 信号?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    不可以、如果由于该引脚为 内部电路供电而浮动 VBUS、则无法正常工作。

    2.是的、您可以直接将 EN 连接到高电平并将 FL 悬空。

    BTW、您的应用是什么? 如果您只需要 D+/D-开关、也许您可以选择其他产品。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    感谢您的快速回复。

    我们遇到的问题是、客户使用一些双绞线 C 型电缆插入信息娱乐系统、DP/DN 可能会短接至 GND、然后信息娱乐 DP/DN 会损坏。

    对于信息娱乐系统的 USB 角色、它为 USB 器件提供5V 电压。 您是否能帮助我们检查以下连接是否正常工作?

    简而言之、我们仅需要 D+/D-保护 IC。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    不可以、如果没有5V VBUS、则无法工作。 我知道有一些分立式解决方案可以满足您的要求。 我们的产品线应该具有该器件。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    我们有3.3V 或5V 电压轨可用于保护 IC、但我们不需要 TPD3S714-Q1等 VBUS 上的 OV 功能。

    您能告诉我谁能帮我找到 IC 吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以选择 TPD3S713-Q1、并在 VBUS 上提供5V 电压、但我认为这不具有竞争力、因为功能浪费太多。  

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    我看到…

    我们是否有简单的器件仅具有 VBATT 短路保护功能?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遇到的问题是、客户使用一些双绞线 C 型电缆插入信息娱乐系统、DP/DN 可能会短接 至 GND、然后信息娱乐 DP/DN 会损坏。

    对于信息娱乐系统的 USB 角色、它为 USB 器件提供5V 电压。 您能否帮助我们检查以下连接是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    我想仔细检查该函数。 如下表所示、VD+/VD-传输看起来与 VBUS_CON 或 VBUS_SYS 无关。  

    如果我们为 VIN 引脚供电、则 VD+/VD- MOSFET 可以正常运行。 请帮您检查一下。   

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们通过电子邮件进行了讨论 您能帮助关闭此主题吗? 谢谢。

    Ansel