This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:R 输出电流规格

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969151/thvd1452-r-output-current-specification

器件型号:THVD1452

大家好、

您是否会建议 R terminal (接收数据输出)的额定电流值?

 在数据表第9页的建议工作条件下、IOR 被描述为±8mA、这是吗?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    是的、接收器输出可驱动高达8mA 的负载。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白。 非常感谢您的快速回复。

    谢谢

    此致、

    Shidara