This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:TJ 问题

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969046/sn75160b-tj-question

器件型号:SN75160B

大家好、

我的客户正在使用 SN75160BDWR、希望知道 Tj 值是多少、请向我提供此信息。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    如果您参考的是绝对最大结温、这意味着超过该器件时将发生故障的结温、则为150°C。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的回答、是的、客户希望了解绝对最大值 TJ 温度

    BR、

    陈文森