请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 数据表中的以下陈述是否不一致?
・8.3.4“TUSB4020BI 对 VDD 或 VDD33没有特定的电源定序要求”
电源轨。”
・7.7 (2)“μs VDD 必须在 VDD33之前的10 μ s 内保持稳定。”
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中的以下陈述是否不一致?
・8.3.4“TUSB4020BI 对 VDD 或 VDD33没有特定的电源定序要求”
电源轨。”
・7.7 (2)“μs VDD 必须在 VDD33之前的10 μ s 内保持稳定。”
您好 Kishida-San、
7.7的整个注释如下 :(2)除非 GRSTz 只连接到接地的电容器,否则 VDD33和 VDD 之间不存在加电关系。 μs、VDD 必须在 VDD33之前至少稳定10 μ s
橙色文本旨在说明器件不需要特定的电源序列、 但是、使用依赖于 GRSTz 上的内部上拉电阻器的无源复位电路会引起电源排序问题、因为我们不希望在1.1V 斜升之前很早启用3.3V 的上拉电阻器、从而阻止适当的复位。 我们发现、只要3.3V 和1.1V 斜坡紧密结合、无源复位就能很好地工作。
此致、
JMMN