This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 重定时器参考。

Guru**** 2970490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968995/sn65dphy440ss-mipi-re-timer-consult

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

你好。

我是 IEI 公司的 EE。

我们正在评估为在手持医疗设备上传输 CSI-MIPI 添加重定时器/转接驱动器。

CSI-MIPI 源是 CMOS 传感器(OVM7695)的分辨率为640*480*30fps。

数据格式为原始格式、MIPI 时钟速率为48MHz、数据速率为96MHz。

总传输长度可能高达20cm。

请参阅所附结构。

 要咨询的问题、

1.传输20cm 长的数据是否需要转接驱动器/重定时器?

 SN65DPHY440SS 是否支持单通道 MIPI 输入?

3、时钟速率为48MHz、数据速率为96MHz、 SN65DPHY440SS 是否支持?

4.如果对 Q2/Q3的回答为否定,是否可以提出任何解决办法?

谢谢、

Russ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russ

    DPHY440的高速输入时钟范围为100-750MHz、而 DPHY440的48MHz 时钟速度太慢。 遗憾的是、我们没有其他可用的解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    你好。

    非常感谢您的支持。

    Russ