This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:DP++转 DP 和 HDMI 多路信号分离器操作

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968874/ts3dv621-dp-to-dp-and-hdmi-demux-operation

器件型号:TS3DV621

你(们)好。。。

 在 TS3DV621多路信号分离模式(即双模 DP 转 DP 和 HDMI 覆盖)中、针对 HDMI 端口发出的信号与 TMDS 不兼容。 我是否需要在 ts3dv21输出和 HDMI 接收器之间使用任何转接驱动器。

我能否从 TI 获得一个仅输出 DP 或 HDMI (不像多路信号分离)的 IC,以及 基于该 IC 的某些输入的双模式显示源。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV621 多路信号分离模式(即双模 DP 转 DP 和 HDMI 覆盖)中、针对 HDMI 端口发出的信号与 TMDS 不兼容。 我是否需要在 ts3dv21输出和 HDMI 接收器之间使用任何转接驱动器。

    您是否询问该信号是否符合 HDMI 标准或符合 TMDS 电气信号电平? 输出符合 TMDS 电信号电平。 对于 HDMI 合规性、这取决于源和系统设计。 源输出必须符合 HDMI 标准、并且您必须确保系统设计中有足够的裕量 来保持合规性。 如果没有、则可以在 TS3DV621输出端添加转接驱动  器或重定时器以获得额外裕量。

     我能否从 TI 获得一个仅输出 DP 或 HDMI (不像多路信号分离)的 IC,以及 基于该 IC 的某些输入的双模式显示源。

    双源模式支持 DP 和 HDMI、最有可能取决于 CONFIG1。 当 CONFIG1为0时、双模源将配置为 DP。 当 CONFIG1为1时、双模源将配置为 DP++、 然后您可以使用电平转换 器从 DP++转 HDMI。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     感谢您的回复。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_pdf.pdfFrom您的解释我了解到您试图说连接、如所附 PDF 的 SCH1中的连接。 但我需要一个 IC、它可以在 pdf 的 SCH2中使用。 我正在尝试减少系统输出的输出线路数量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP 是交流耦合接口、而 HDMI 是直流耦合接口。 您不能让 DP 和 HDMI 共享同一总线。

    您可以让双模源通过 DP142等 DP 转接驱动器连接到 DP 连接器。 当 DP 接收端连接到 DP 连接器时、CONFIG1引脚将被拉低、因此双模源端将自身配置为 DP。 当 DP++到 HDMI 电平转换器连接到 DP 连接器时、CONFIG1引脚将被拉高、因此双模源将自身配置为 DP++。

    谢谢

    David