This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:正在寻找替代解决方案

Guru**** 2926140 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969129/tpd2e001-looking-for-replacement-solution

器件型号:TPD2E001

尊敬的团队:

我正在寻找 P2P 解决方案来替代*WS70RH*

TPD2E001DZDR 是我找到的结束代码。

你有其他建议吗?

期待您的反馈。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben -

    感谢您的查询。 是的、TPD2E001DZDR 是我们唯一拥有的与 WS70RH 引脚对引脚兼容的器件。  

    但是、与5.5V 时的 TPD2E001相比、WS70RH 看起来具有70V 的反向关断电压。 不确定这是否是 WAYON 数据表上的拼写错误、以及这对于用例是否重要。

    TPD2E001提供比 WS70RH 低得多的电容、并且具有良好的钳位性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Richard

    系统工程师