This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740A:可在此参考设计中调整哪些参数来将输出功率升至60W?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25740A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968933/tps25740a-what-can-be-adjusted-in-this-reference-design-to-boost-output-power-to-60w

器件型号:TPS25740A
主题中讨论的其他器件:PMP20172TPS65987EVM

我的客户希望将此参考设计用于 USB 60W DRP (用于移动电源)。 应用团队是否对本设计中可调整的功能有任何建议、以允许输出功率为60W?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    不建议在新设计中使用 TPS25740A。 我可以帮助您选择下一代器件。 您的客户要求是什么?   

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    他们只是在寻找60W USB C DRP 的参考设计。 如果有一个控制器或参考设计需要60W 功率、我找不到具有这些规格的参考设计。 我在初始搜索中找不到任何内容、但可能我错过了一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我建议查看 TPS65987EVM。 这是我们最新一代的60W 拉电流和灌电流器件。  

    谢谢、

    Emma