This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:解串器所需的时钟

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969112/tlk2711-sp-clock-needed-for-deserializer

器件型号:TLK2711-SP

亲爱的朋友、您好!

我们正在构建一个用于在两个 TLK2711 IC 之间进行通信的设置。 一个 TLK 将用作串行器、另一个将用作解串器。  随附了我们设计的方框图。  

在 TLK 2711的方框图( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlk2711-sp.pdf?ts=1609929945730&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLK2711-SP 的第13页)中,TXCLK 被连接至时钟合成器,而时钟合成器被进一步连接至 RX 链中的内插器和时钟恢复(解串器部件)。 我们的问题是、我们是否确实需要为仅用作解串器的 TLk2711提供 TXCLK? 如果是、那么它只是一个100MHz 的参考时钟、或者我们是否需要提供与串行器端使用的频率相同的时钟?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF_CLK 用于给定 TLK 器件上的 Tx 功能。 Rx 将从输入数据中恢复时钟、并且可以在 RX_CLK 引脚上观察到该信号。

    因此、

    Rodrigo Natal