This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:寄存器0x00的设置

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969143/ds110df410-setting-of-register-0x00

器件型号:DS110DF410

尊敬的技术支持团队:

Q1)

根据应用手册(SNLA323)、

描述了在  设置通道电阻器的均衡器/重定时器之前将0x04写入寄存器0x00并将寄存器状态恢复为默认值的过程。

在设置均衡器/重定时器而不将0x04写入0x00时、该 IC 的状态是什么?

它是否处于我们无法保证的状态、即使它意外运行?

)μ A

设置均衡器/重定时器时、是否需要在 RX 接收到有效信号时执行该设置?
如果均衡器/重定时器在没有接收到有效信号的情况下被置位、即使操作是意外的、也不可能保证它的运行?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1) 1) IC 在不写入0x04到0x00的情况下的状态取决于上电时发生的操作。  如果在上电后应用了设置、则其中的一些设置将反映在通道寄存器中。  加电时、我们可以假设所有通道寄存器均为默认值。  但是、将0x04写入寄存器0x00仍然很有价值、这是一个预防性步骤、有助于确保编程序列的可重复性。

    2) 2)当存在有效信号时、无需配置重定时器。  但是、一旦重定时器配置完毕、RX 接收到有效信号、建议将 CDR 复位置为有效、然后释放该复位。  这将使重定时器能够锁定并适应有效信号。

    此致、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师