This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:FDPLink-III ESD 保护选项

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD1E0B04, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969149/ds90ub941as-q1-fdplink-iii-esd-protection-options

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06-Q1、 TPD1E0B04、 TPD1E01B04

您好、社区

我有三个选项可以保护 FPDlink 总线免受 ESD 的影响

部件                  CL        Vwrv      Vbreak     VCLAMP   类型

  1. TPD1E05U06-Q1      0.5pF       5.5V      8.7V        14伏       二极管
  2. TPD1E0B04          0.18pF      3.6V      6.7V        10.1V     二极管
  3. CGA0603MLC-05E    0.2pF       5.0V       -          30伏      ChipGuard

关于 CL、我希望任何选项的值都很低、因此这些器件不会影响信号完整性、但我不确定钳位电压。

这些是我可以从数据表中获取的唯一值。

是否有针对上述任何特定组件的建议、或者只需以最优价格购买该组件?

此致

弗朗西斯科·戈麦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    为了不影响 FPD-Link 信号的信号完整性性能、我建议使用具有低电容负载的外部 ESD 二极管。 我认为、对于6Gbps、经验法则是0.5pF。 但是、这取决于系统、为了满足眼图要求、系统的电容预算可能需要低得多的 ESD 电容。

    关于电压钳位规格、取决于您是否将唤醒电路连接到 FPD-Link 信号、以及如何实现唤醒电路。 如果您没有任何外部唤醒电路、则可以使用线程中列出的任何器件。

    我使用的两个外部 ESD 二极管是 TPD1E0B04:0.18pF (max)和 TPD1E01B04:0.23pF (max);但是、只有 TPD1E01B04DPYR 具有自动等级。 它将于21年第2季度推出。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Aaron