This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:I2C 地址问题和引脚搭接容差

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969082/ds250df230-i2c-address-question-and-pinstrap-tolerance

器件型号:DS250DF230

大家好、

我们的客户正在使用 DS250DF230、但下面有几个问题:

ADDR1和 ADDR0设置正确,地址应为0x30。(ADDR1=0 & ADDR0=0)。

它们会观察接口上的0x30地址、但不响应任何命令。

然后、他们尝试0x19地址、并使其正常工作。

它们是否有可能进入7位模式? 如果是、我们应该检查哪个部分、然后我们可以返回到8位引脚捆绑功能?

引脚捆绑电阻的容差是多少?

您能否提供每个地址的电压范围? 电阻器精度高达5%是否仍然可以工作?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    1:寻址格式(7位与8位)由软件决定。 重定时器本身不会自行重新配置。 如果主机软件使用7位寻址、重定时器将响应与其 ADDR 引脚设置相对应的7位地址。 如果主机使用8位寻址、重定时器将响应与其 ADDR 引脚配置相对应的8位地址

    表。 重定时器 SMBus 写地址分配

    ADDR_3

    ADDR_2

    ADDR_1

    ADDR_0

    SMBus 写入地址

    7位 SMBus 地址

    0

    0

    0

    0

    0x30

    0x18

    0

    0

    0

    1

    0x32

    0x19

    0

    0

    1

    0

    0x34

    0x1a

    0

    0

    1

    1

    0x36

    0x1b

    0

    1

    0

    0

    0x38

    0x1c

    0

    1

    0

    1

    0x3a

    0x1d

    0

    1

    1

    0

    0x3c

    0x1E

    0

    1

    1

    1

    0x3E

    0x1f

    1

    0

    0

    0

    0x40

    0x20

    1

    0

    0

    1

    0x42

    0x21

    1

    0

    1

    0

    0x44

    0x22

    1

    0

    1

    1

    0x46

    0x23

    1

    1

    0

    0

    0x48

    0x24

    2.电阻容差应至少为5%。 我不希望该电阻器值容差成为问题的根源。

    因此、

    Rodrigo Natal