This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A:关于 TUSB8040A 和 TUSB8040A1勘误表...

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A, TUSB8040A1, TUSB8042A, TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968970/tusb8040a-about-tusb8040a-and-tusb8040a1-errata

器件型号:TUSB8040A
主题中讨论的其他器件: 、TUSB8042ATUSB8041TUSB8042

尊敬的 Sirs:

我的客户需要 TUSB8040A 和 TUSB8040A1勘误文件。

您能提供什么帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们没有 TUSB8040A 和 TUSB8040A1的勘误文件、不建议在新设计中使用。  集线器系列由 TUSB8041更新、之后是 TUSB8042和 TUSB8042A。  USB 规范已从 USB 3.0到 USB 3.2进行了许多更改、这些更改都包含在内。

    此致、

    JMMN