This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:有关 TPS65988的 GPIO 事件

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968855/tps65988-gpio-event-about-tps65988

器件型号:TPS65988

您好、专家、

我对 GPIO 事件有一个问题。 以下两项的阈值是什么? 客户何时需要使用这些功能?

端口0的拉电流功率大于阈值

端口0灌电流大于阈值事件;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    请在 GUI 中找到阈值设置。 您可以在 https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts=1609950092638中找到详细信息。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith,

    感谢您的回复。 因此阈值由客户自己定义。 对吗? 是否有建议的阈值设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    是的、用户必须定义阈值级别。 阈值的设置取决于要实现的功能。 例如、当来自远端的 Vbus 电压超过特定电压限制时、您可以使用 GPIO 来控制电路的电源。  

    谢谢

    普拉吉斯