This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS125A:SN65LVDS125A 能否支持 SGMII 交叉点开关?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968790/sn65lvds125a-can-sn65lvds125a-support-sgmii-crospoint-switch

器件型号:SN65LVDS125A

大家好、

   有一个项目需要在 PHY 之前连接 SGMII 接口交叉点、因此我在 TI 网站上找到了 SN65LVDS125A;但是、我不确定 SN65LVDS125A 是否合适;Pls 帮助我确认这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SGMII 电气接口本质上是以1.25Gbps 运行的 CML 差分对。 该接口与 SN65LVDS125A 电气接口兼容。

    此致、Nasser