This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:推荐布局

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968732/max3243e-recommended-layout

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件:MAX3243

尊敬的 TI 团队

我们的客户目前正在评估 MAX3243 EIPWR。
其中、当我在数据表中检查 MAX3243E 的建议布局时、未找到该布局。
MAX3243E 是否有任何推荐布局图或布局注意事项?
(尤其是、如果您能获得有关电荷泵和去耦电容器的建议布局、我将不胜感激。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ottey-San、

    感谢您的讲解。 请查看 MAX3243数据表第17页的第12.2节。 一般而言 、建议 将电容器放置在靠近 IC 的位置。

    此致、

    Hao