This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:MIPI 至 eDP 延迟

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968258/sn65dsi86-q1-mipi-to-edp-latency

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

你(们)好  

我的应用是将 MIPI 转 eDP 用于游戏平板电脑。

问题在于转换过程的延迟。

SN65DSI86是否有关于输入(MIPI)到输出(eDP)延迟的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有有关延迟的规格。 由于 DSI86将在开始 DP 传输之前缓冲一条完整的视频线路、因此 您预计至少有一条完整的视频线路延迟。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您能否帮助澄清"一条完整的视频线"的计量?

    我的理解是、以 WQXGA/60Hz LCD 为例、

    对于横向模式(2560RGB*1600),应为1/60/1600=10.4us

    对于波旁路模式(1600RGB*2560),应为1/2560=6.5us

    是这样吗?

    我还发现下面的规范中有一些建议,希望,关于如何使延迟尽可能短的任何其他建议?

    "根据 DSI 规范的要求、v 要求像素流数据包包含整数个像素
    (即在像素边界上结束);TI 建议在一个像素流数据包上传输整个扫描线。
    当扫描线被分成多个数据包时、必须考虑数据包间延迟、以使视频能够传输
    管道(即像素队列或部分行缓冲器)不会在扫描行期间运行为空(即正在运行)
    处理。 如果像素队列为空、则 SN65DSI86在上传输零数据(18'b0或24'b0)
    DisplayPort 接口"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关单视频帧的定义、请参阅 DSI86数据表中的图8-10。 1600和2560 仅是 有效的线、因此在 考虑消隐周期时、偏斜将大于计算出的值。

    谢谢

    David