This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:ALP 图形发生器设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968847/ds90ub948-q1-alp-pattern-generator-setting

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

客户关于 UB948 ALP 设置的快速问题、屏幕截图如下所示:

时序源:

外部  (意味着外部时序和外部时钟?)

2.内部  (clk 和时序都是内部的?)

3.具有外部时钟的内部(具有外部时钟的内部时序?)

3.内部,带外部 像素时钟(3号有何区别?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您对1-3的理解是正确的。  

    外部  (意味着外部时序和外部时钟)

    2.内部  (clk 和时序都是内部)

    3.内部时钟(内部时钟与外部时钟)

    4.内部,带外部 像素时钟。 这将根据 BISTC 自举选项选择 pclk。 如果 BISTC 绑定到33MHz、则 patgen 将以33MHz 运行、或者使用像素时钟运行、该像素时钟将作为选项3。

    此致、

    蔡夏利