This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:USB VID 和 PID

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968476/tps65988-usb-vid-and-pid

器件型号:TPS65988

您好!

我的设计中使用的是 TPS65988。 我需要输入什么 USB VID 和 PID?

此外、如果没有此 VID 和 PID、我的器件是不会被枚举、还是不会枚举任何其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要此信息的原因是什么、您是否正在进行合规性测试?

    VID 是由 USB-IF 分配的供应商 ID、PID 是产品 ID。

    这些 ID 不会影响枚举、而是仅用于信息。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在项目中使用了 TPS65988。 未枚举电路板。

    这是问题所在。

    PD 协商工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    枚举不是由 USB-PD 处理的、而是由 Intel/AMD 平台处理的。

    此致、

    Peter