This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:当 tcan4550在睡眠模式下工作时,如何将其唤醒

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968361/tcan4550evm-when-tcan4550-work-in-sleep-mode-how-can-i-wake-up-it

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

尊敬的先生:

我们使用 tcan4550在睡眠模式下工作以实现低功耗。

但我不知道如何通过 CAN 总线将其唤醒?

如何发送"WUP"模式?

否则、tcan4550是否可以通过任何 CAN 总线消息唤醒?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    器件数据表的图8-6介绍了用于将 TCAN4550从睡眠模式唤醒的唤醒模式(WUP)。 简而言之、该模式是 CAN 总线上经过滤波的显性-隐性-显性转换。 这种模式的要求有意保持相当宽泛、以便器件在任何有效的 CAN 帧上唤醒。 因此、从某种意义上讲、任何 CAN 消息都可以用作 WUP。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您 的详细 回复  

    谢谢。