请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、我想知道两个电压电源配置的功耗是多少、因此当使用下面的接口时、VDD1P1和 VDD2P5会产生什么功耗
RGMII 到铜质10/100/1000速度
非常感谢 Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想知道两个电压电源配置的功耗是多少、因此当使用下面的接口时、VDD1P1和 VDD2P5会产生什么功耗
RGMII 到铜质10/100/1000速度
非常感谢 Andy
尊敬的 Andrew:
我提供了 RGMII 至铜线模式在以下速度下的电源电流消耗值:
| 电源轨 | 工作模式 | 典型 | 和功能 |
| I (1V1) | RGMII 至铜(1G) | 131. | mA |
| I (1V1) | RGMII 至铜(100M) | 47. | mA |
| I (1V1) | RGMII 至铜(10M) | 37. | mA |
| I (2V5) | RGMII 至铜(1G) | 86 | mA |
| I (2V5) | RGMII 至铜(100M) | 46. | mA |
| I (2V5) | RGMII 至铜(10M) | 76. | mA |
| I (VDDIO = 3.3V) | RGMII 至铜(1G) | 30 | mA |
| I (VDDIO = 3.3V) | RGMII 至铜(100M) | 13. | mA |
| I (VDDIO = 3.3V) | RGMII 至铜(10M) | 10. | mA |
| I (VDDIO = 1.8V) | RGMII 至铜(1G) | 17. | mA |
| I (VDDIO = 1.8V) | RGMII 至铜(100M) | 6. | mA |
| I (VDDIO = 1.8V) | RGMII 至铜(10M) | 5. | mA |
此致、
Justin